This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893816/bq25601-bq25601

器件型号:BQ25601

BQ24261M 替换为 BQ25601 –该器件具有类似的功能、但与比较器件的功能不等效。

 BQ25601和 BQ24261M 之间的区别是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    BQ25601已取代了 BQ24261M、我们不建议在新设计中采用这种方法。 它们都具有类似的 CC/CV 电池充电曲线、但正如您所提到的、是的、有一些差异需要注意、如下所示:

    • BQ25601的输入电压范围为3.9V - 13.5V、而 BQ24261M 的输入范围为4.2V - 13.2V
    • 两个器件都具有 VINDPM 功能、但是 BQ25601具有动态 VINDPM 跟踪功能、允许您根据正在跟踪的电池电压配置 VINDPM
    • 此外、与 BQ24261M 相比、BQ25601器件的集成 FET 具有更低的 Rdson 值、从而实现更高的效率  

    我可以在明天为您提供一个比较图、以便更好地说明这两个器件的差异。

    谢谢、

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很期待您的参与、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    下面是显示这些器件之间的差异等的比较图。

    e2e.ti.com/.../1882.TI_5F00_BQ2426x_5F00_Comparison.pdf

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。