This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS2663能否保护高达100V 的过压?

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS2663, LM5069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894551/tps2663-can-tps2663-protect-the-overvoltage-up-to-100v

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS54561LM5069

大家好、

我的客户使用 TPS54561将"直流总线55V"转换为5V。 但是、由于直流总线过压高达100V、TPS54561很容易损坏、因为电机断开或停止会导致直流总线电压升高。

我计划推广 TPS2663并将其置于 TPS54561之前、以保护 TPS54561过压或损坏。  

您认为这是有道理的还是有用的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭

    最大瞬态电压持续时间是多少。 ? TPS2663可支持高达75V/10ms 的瞬态电压  

    LM5069是另一种支持高达100V 最大绝对电压的选项  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh、

    最大 瞬态电压高达100V、但时隙很短。 LM5069是否正常?

    TPS2663 可支持高达75V/10ms 的电压、因此在这种情况下无法使用、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭

    请继续使用 LM5069、因为它具有更高的瞬态电压支持。 准备好后、请分享原理图以供审阅。

    此致、Rakesh