This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:在 EVM 上以负12V 电压运行

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23521, LM25066, TPS25982, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894583/tps23521-negative-12v-operation-at-evm

器件型号:TPS23521
主题中讨论的其他器件: LM25066TPS25982TPS2595

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 客户能否通过更换一些外部组件将 TPS23521EVM 用作-12V 工作电压?

问题2. 客户能否通过外部信号将 TPS23521作为高侧开关进行开关?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takeshi、

    TPS23521可支持-12V 工作电压。 这是一款低侧开关控制器、对于12V 高侧开关操作、请查看 TPS2595、TPS25982、LM25066器件

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的评论。 是的、客户希望使用 TPS23521作为-12V 工作电压。

    但是、当客户希望将 TPS23521EVM 作为-12V 电压运行时、EVM 的 VIN=RTN -Neg48V=36V 至72V。 因此、VIN 默认仅支持36V 至72V、而不支持12V。 您能否为我提供有关如何将 EVM 用作-12V 工作电压的建议?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takeshi、

    您需要调整 UVEN 和 OV 引脚上的电阻梯值。 请遵循数据表中的等式25至28  

    首先、R1使用1.5k;R3使用200k、R12使用18k

    此致、Rakesh