This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:关于闩锁

Guru**** 2595340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894573/lmz23605-about-latch-up

器件型号:LMZ23605

您好!

我想问一下 LMZ23605的闩锁情况。
该器件已在 JESD78指定的条件下通过闩锁测试。

问题1.
如果对器件施加的电流或电压应力超过 JESD78中指定的条件、是否有任何措施防止损坏?
如果有一份文档描述了闩锁措施、请告诉我。

问题2.
例如、在 VIN = 0V 且 VOUT = 5V 的条件下、器件是否会被销毁?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    请查看此 白皮书应用手册 、了解有关闩锁主题的内容。

    查看应用手册、看起来过压应力测试是1.5 x Vmax、并遵循 图6中详述的测试。 

    2.我不建议在这种情况下运行器件。 这将导致转换器灌电流、并可能损坏电源模块的内部栅极驱动器和 IC。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我理解第二个问题的答案。
    更改第一个问题的内容。
    此器件是否设计和制造用于防止闩锁?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件已经过测试、并通过 JESD78闩锁标准。 任何针对闩锁的保护都将基于 JESD78标准。

    您计划将此器件用于什么用途? 您的输入/输出/负载应用条件是什么、您的情况下会出现闩锁问题是什么?

    此致、

    Jimmy