This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:尽快实现参考设计

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894116/lm5022-reference-design-asap

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM51551PMP9282

我尽快寻找隔离式 DC/DC 5V 输入、3.3V 和2.5A 输出的参考设计。

我在这一范围内发现的现成的砖是荒谬的昂贵(>20美元),因此我们正在努力为我们的未来产品确定一个设计。

最接近的参考设计是使用 LM5022的此参考设计、但问题是最小输入为6V、我们需要5V

http://www.ti.com/tool/PMP9282 

主要问题是:我们能否用可接受5V 输入的降压转换器替换?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以设计一个反激式转换器、使您能够执行降压操作以满足您的需求。 如果由于最小输入范围而无法使用 LM5022、我建议在反激式转换器中使用 LM51551 (因为您将需要间断模式)。 它的最小工作范围是3.5V、这在您的限制范围内。

    随附数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5155-q1.pdf

    如有必要、请参阅设计指南: ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf  

    使用 LM51551、功率级看起来应该与 PMP9282中的当前设计相当相似。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢、这正是我们所需要的(也许不是4A)!

    现在、在 snva866.pdf 中、变压器器件型号是错误的、我在 Wurth 找不到这个、在 DigiKey 或其他地方也找不到。

    您认为这是一个很好的替代产品吗?

    PA3855.004NL (9..38V 输入+ 10V 辅助、2x3.3V 输出)

    productfinder.pulseeng.com/.../P719.pdf

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用变压器、但我要确保在较低的输入电压下、您的纹波电流不足以使变压器饱和。 为了安全起见、我建议与变压器供应商交谈、以仔细检查他们是否有更好的解决方案。  

    谢谢、

    Richard