This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25010:查询替代器件

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25010, BQ24040, BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894337/bq25010-inquiry-for-alternative-part

器件型号:BQ25010
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ25125

嗨、大家好。

似乎不再推荐使用 BQ25010RHLR。 我正在从事一个 USB 充电+ CC2640R2无线应用。

我要使用的电池是 www.adafruit.com/.../258

锂离子聚合物电池- 3.7V 1200mAh

我需要通过微型 USB 电缆对此进行充电、可以接受具有200mA 或更高充电率的集成 USB 充电控制。

就像 BQ25010RHLR 一样、我正在寻找具有直流/直流降压转换器的 IC;

例如、我使用了 BQ25010RHLR 并从集成降压转换器创建了3V。

BQ 芯片的状态引脚需要检查充电状态。

尺寸和价格无关紧要、但我不喜欢球栅芯片。

在这种情况下、有哪些替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    BQ25010仍然有效且可用、不是 NRND。

    采用 QFN 封装的备选器件非常有限。  如果双芯片部件正常工作、则可以选择 BQ24040和降压转换器。

    BQ25125与之类似、但它是一款球栅器件。