This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:这是否适用于无线电源传输接收器线圈输入?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894751/lm5163-will-this-work-with-wireless-power-transfer-receiver-coil-input

器件型号:LM5163

我想在我的无线电源接收器 PCB 上使用此降压转换器为电池充电。 查看开关的130mA 最大电流消耗。 我的接收器线圈(DCR = 2欧姆)在大约113kHz (空载)时产生大约25Vpp 的最大谐振电容。 随后是全波整流器、33uF (ESR 5.6欧姆)时的大容量电容器 AL、以及开关电路。 我在数据表(P23)中看到了一条警告、警告说杂散电感会导致电压尖峰超过该器件的100V 输入额定值、并且需要使用电解电容器来缓解。 在制作电路板之前、我想对这个开关电路在我的应用中工作充满信心。 我应该增大大容量电容吗? 我看不到如何发布附件-但我可以提供完整的电源原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    考虑到25Vpk-pk 接收器线圈电压、100V 输入能力应足够。 33uF 是一个很好的大容量电容、但 ESR 看起来很高、电阻为5.6欧姆。

    此致、

    Tim