This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54360:可以在 Rfbt 上施加并联电容来改善脉冲响应/纹波吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894733/webench-tools-tps54360-can-impose-parallel-cap-on-rfbt-improve-pulse-response-ripple

器件型号:TPS54360

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 工程师:

我正在考虑使用 TPS54360B 设计反向降压/升压转换器、但遇到问题。

1)

在参考设计中、Rfbt 上没有连接 Vout 和 FB 的电容器。 Rfbt 上的电容器在理论上可以使反馈更加敏感、但在实际应用中是正确的吗? 这是否会使系统不稳定? 如果性能更好、建议使用什么方法来选择电容器的值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品文件夹上的设计工具应提供所有  

    使用此器件设计 IBB 所需的信息。  该器件具有的  

    外部频率补偿、使其更容易一些  

    补偿 IBB。  不过、CFF 可在 RFBT 上使用  

    如果需要、最好根据经验选择值。

    我们还在 TI 网站上提供了一些可能有所帮助的应用手册。