This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:电池百分比突然下降

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894050/bq27220-battery-percentage-suddenly-ramp-down

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

大家好、

我的客户现在遇到一个问题、他们发现他们的电池充电器百分比突然从60%下降到6%、我认为这可能是由于未根据 gpccedv 工具校准电量监测计、然后 达到 EDV2所致。

但是、现在它们通过正常过程配置监测计的时间有限、因此它们需要将 BQ27220配置为 EDV 模式、只需配置极少的寄存器(如 BQ27421)即可使其正常工作。 BQ27220是否可以在 EDV 模式下工作? 谢谢你。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    根据 bq27220 TRM 中提供的信息、它应该能够在 EDV 模式下工作。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    但我的客户现在发现电池电容器从60%急剧下降到6%。 这是否意味着我们无法使用存储在器件中的预编程配置、我们应该使用  gpccedv 工具校准该值?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gary、

    为了充分利用 bq27220、我建议他们使用 GPCCEDV 来获取监测参数。

    Andy