This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:有时 BQ24045可能#39;t 充电过放电锂电池

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, TPS62742, BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893919/bq24045-sometimes-bq24045-can-t-charge-over-discharge-lithium-battery

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: TPS62742BQ24230

尊敬的同事:

我们的客户遇到以下问题:

背景:

这是使用 BQ24045作为充电 IC 的蓝牙产品。 电池是额定容量为57mah 的4.35V 高压锂电池。 由 USB 5V1A 供电、在使用过程中、我发现锂电池过放电保护后、有时无法使用 BQ24045对电池进行正常充电。

锂电池的主要规格如下:

保护 IC:ITM-SS71A、过放电保护电压2.5V。

从过放电保护中恢复的电压为2.9V。

测试记录:

1.请勿连接电池、在上电后、测试 BQ24045输出:

左侧波形是右侧波形中的上升沿。

结果:BQ24045将输出3.96V 电压约4秒

2.在2个不同的测试中连接2个不同的蓄电池 A、B。 A 和 B 具有过放电保护。

A: 它可以正常充电、系统上电后电池电压的波形:

B: 它无法正常充电、系统通电后的电池电压波形:

问题:

如果未连接电池、BQ24045输出端子上的电压波形是否与规范中描述的相同?
2.在电池扫描阶段,规格说明扫描电流为125uA。 在电池扫描过程中是否始终存在此电流?
3.预充电阶段 BQ24045的输出电压和电流是多少?  
规范描述了 BQ24045从预充电到快速充电的切换阈值为2.5V。 这是否意味着我们选择的电池必须能够在这个2.5V 电压下释放保护?
5.我目前发现有些电池无法充电。 原因是什么? 我个人怀疑电池仍处于过放电保护状态、导致 BQ24045无法进入快速充电模式。

6.我们的器件  是否具有其预充电至快速充电阈值高于3V 且与 BQ24045引脚相同的阈值?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock Su:

    1. 是的、这是电池检测例程的一部分、请参阅图14的 d/s
    2. 125uA 仅适用于 TS 低电平、这是一种关断条件。  电池检测电流将更高。
    3. 电流将是使用前置引脚设置的电流、但如果连接了负载、它可能会消耗足够的5mA 预充电电流、以防止电压上升和单元复位。  
    4. 不需要、您无需同步两个电压。  如果保护器开路、则预充电电流足以增加电压。  请注意、如果将系统负载连接到电池、则会延迟或防止电压升高。
    5. 由于负载预充电电流的原因、电池上的负载可能会阻止单元充电。 您是否尝试在无负载的情况下充电? 在这种情况下、检查流入器件的电流、它是否等于预充电?
    6. 此过渡点不应成为问题。  我们没有更高的电压单位。

     

    此外、建议在 R 项前值增加的情况下进行测试、以提供更大的预充电电流。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。  

    现在、让我介绍一下我的情况。 我们使用 BQ24230 + tps62742作为系统的电源管理。 此系统可正常使用、锂电池的充电和放电正常。 但稍后、我想延长产品的电池寿命。 我想将电池电压充电至4.35V、因此我稍后将其替换为 bq24045作为充电 IC。 62742保持不变、62742为负载。

    更换充电 IC 后、出现了上述问题。 电池放电至保护状态后、24045无法为电池充电、24230可以充电。

    我再次进行了测试。 我使用完全放电至0.5V 的同一锂电池(电池电压、而不是电池组电压)分别在24045和24230电路板上进行测试。

    测试1、锂电池+ 24045 + 62742、可以看到预充电电流为5.3mA、电流可以稳定大约30秒、然后开始减慢至0、在这30秒内、电池电压将缓慢上升至大约2V、 它不会改变、您可以看到62742具有几 V 的零点输出、即负载应该正常工作。

    测试 2、锂电池+ 24230 + 62742、可以看到预充电电流为4.3mA、电流可以持续稳定、从而将电池电压充电至3V、 然后开始进入快速充电阶段、电流变为43.5ma、可以看到62742的正常输出为3.3V。  一切都正常

    我想知道、

    1.为什么24045预充电电流不能持续稳定地为电池充电至2.5V (快速充电阈值)、为什么预充电电流会缓慢下降5.3mA?

    2. 24045和24230之间的设计差异是否是导致此问题的原因? 是吗? 具体原因是什么?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    继续上面的测试1:

    我将前置项引脚悬空。 在相同的测试条件下、预充电电流将变为10mA、这可以将电池充电至2.0V、然后电池电压将保持不变。 但是、在此过程中、10mA 的电流将缓慢降至0.5ua、系统负载62742的输出可达到1.4V、然后保持不变。

    我怀疑24230支持 DPPM (动态电源路径

    管理)功能不受24045支持、因此24230可正常充电、24045不能正常充电。

    那么、真正原因是 DPPM 吗?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    回复内容:

    '请注意、如果系统负载连接到电池、则会延迟或防止电压升高。'

    现在、我基本上可以确认问题是由系统负载引起的。

    谢谢你。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于系统负载将电池电压保持在低电平、BQ24045未达到快速充电。 BQ24230等器件是 PowerPath、可同时为电池充电和系统供电。 下图对此进行了讨论。

     希望这可以清除问题、