This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:启动延迟电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893756/lm5001-start-up-delay-circuit

器件型号:LM5001

您好、支持团队、

我的客户正在评估 LM5001、他们希望为 LM5001启动计时增加延迟。 LM5001能否接受以下用途? 输入电压为12V。

您是否有任何最小/最大值为6uA 软启动电流源的数据? 如果 ISS 差异很大、我担心这种用法可能没有适当的延迟。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-圣、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5001。

    客户是否尝试更改输出上升的软启动时间? 还是只是为使能信号添加延迟? 请注意、要启用器件、EN 引脚上必须有某种类型的上拉电阻器。 6uA 电流源仅在从待机运行状态转换到完全运行状态时增加迟滞。

    如果您有任何疑问、请直接与我联系。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特-圣、

    感谢您的支持。

    它们的 LM5001输入电源存在软启动问题、因此希望在 LM5001侧增加启动延迟。 他们知道6uA 用于迟滞、但他们没有足够的电流来更改设计、因此他们提出了要求。

    您能否确认 LM5001是否支持其使用? 如果没有、请告诉我原因。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-圣、

    我只想100%清楚、客户希望从外部使能信号变为高电平到转换器开始切换的延迟时间。 是这样吗? 是否有任何外部信号将 EN 引脚拉至高电平?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒特-圣、

    否、LM5001使能时序在输入启动斜升之后、没有其他使能信号。 因此、他们需要查询这种用法。 LM5001能否支持此类使用?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜家达-圣、

    好的、我现在明白了。 LM5001应该能够支持这种操作。

    我将直接与您联系。

    -Garrett