This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A LODRVE1 MOS 损坏

Guru**** 2815275 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17551Q3A, CSD17578Q3A, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893918/bq25703a-bq25703a-lodrve1-mos-broken

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:CSD17551Q3ACSD17578Q3A

你(们)好

请帮助检查原理图。

使用 三节18650电池充电时、输入电压为5V、输出电压为12.6V。
在充电过程中、M6的 MOS 将被断开。
M6 MOS 模型为 CSD17578Q3A。 EVM 使用 CSD17551Q3A。
请提供一些建议。
谢谢
星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、

    感谢 您仔细遵循 BQ25703A EVM 原理图、但我发现有两个地方与参考设计不同。  

    1) 1) ILIM_HIZ 连接到 CMPOUT。 电流配置允许在电池达到12.6V 但禁用3A 电流限制时进行高阻态运行。 (建议将 CMPOUT 连接到 ILIM_HIZ 10k Ω、并在 CMPIN 和 CMPOUT 之间添加2Mohm 电阻以实现迟滞。)

    2) 2) PGND 和 GND 由铁氧体磁珠连接。 建议使用零欧姆组件、例如网接铜线迹。  

    如果没有任何输入电流限制、M6是否可能损坏? CSD17578与 CSD17551非常相似。 我认为这不是问题。  

    此致、

    老虎