This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24750:估算变化(温度)条件下的运行时间

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894244/bq24750-estimating-runtime-in-varying-temperature-conditions

器件型号:bq24750
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQ34Z100-G1

是否有任何支持 SMBus 的充电器能够在考虑当前温度的情况下(或多或少准确)估算剩余电池容量?

我们的系统将用于-20至+65°C 的各种环境

据我了解,SMBus 命令 AtRateTimeToEmpty()仅考虑一个假设的电流值,但电池本身无法将温度计算为该值。 是否有能够做到这一点的充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不,我们没有一个充电器可以做到这一点。 我已将您的问题转发给监测计团队、以便他们提供进一步的意见。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用是什么? 单节电池还是多节电池?  测量仪表器件在计算剩余容量时会考虑温度。  

    此外、我建议您检查系统中使用的电池是否能够在-20°C 至65°C 的温度范围内正常工作。  对于大多数电池而言、-20C 有点挑战性。  在-20°C 时、有相当多的表现不佳。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的系统可能会使用4-6节串联电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看以下监测计器件。

    a) BQ40z50-R3  

    b) BQ40z80

    c) BQ34z100-G1

    Andy