This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340-Q1:TPS54340QDDARQ1 -电流限制值随温度变化

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894662/tps54340-q1-tps54340qddarq1---current-limit-value-variation-with-temperature

器件型号:TPS54340-Q1

您好!

 TPS54340QDDARQ1的电流限制是否随温度变化? 如果是、请提供以下温度的电流限制

1)塔姆布:105°C

2) Tamb:-40C

谢谢

Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的数据表显示了整个温度范围和输入电压范围内电流限制的保证限值。

    我们没有特定温度下的变化数据。  您的设计应基于 EC 表中给出的值。