This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:电池最大输出电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894465/bq24230-battery-maximum-output-current

器件型号:BQ24230

您好!

根据 bq24230数据表的绝对最大额定值、最大电池输出电流(持续)为1700mA。

 当高电压电路被激活时、我的电路通常具有大约15mA 的平均电流消耗、偶尔会有2秒的间隔500mA。   

在高压启动期间、电池电流浪涌大约为2000mA、持续20毫秒。

bq24230的2000mA 峰值电池电流浪涌是否安全?

谢谢、

米歇尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    绝对最大额定电流与恒定直流负载相关。 由于2000mA 峰值电流的持续时间很短、因此这应该很好。