This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TPS650061:TMS320C6748

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6742, TPS650061, TMS320C6746, TMS320C6748, TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894138/ccs-tps650061-tms320c6748

器件型号:TPS650061
主题中讨论的其他器件:TMS320C6742TMS320C6746TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

该电路的设计如图1所示,参考“SLVA490–2011年10月,使用 TPS650061为 TMS320C6742、TMS320C6746和 TMS320C6748供电”,但3.3V 的开通时间为3.7ms + 900us (图2)。 我知道3.7ms 延迟是由于 TPS38.5的感应电阻器(R6、R8)和电容器(C12)所致、但我不明白900us 斜坡时间是多少。 SLVS810C 的 VLDOx 斜坡时间通常为200us、没有最小/最大值。 您知道最小值/最大值是多少吗? 您能看到为什么出现大约900us 的斜坡时间吗?

 

图1、TPS650061电路

 

图2. TPS650061加电,通道1:1.2V,通道2:1.8V,通道3:3.3V


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    此器件未测试或表征输出斜坡时间的最小/最大规格。 但是、在数据表中指定的运行条件下、典型或平均单位的 LDO 输出应具有200us 的斜升时间。  

    1. 您是否在多个装置上观察到了这种斜坡时间?
    2. 您在+3.3VD 电源轨上是否有任何其他电容? 如果有足够的电容可触发 LDO 电流限制(最小340mA)、则输出斜坡时间将增加。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    感谢你的答复。

    我在多个装置上观察到了这段斜坡时间。  

    它在+3.3VD 电源轨上具有大约100uF 的附加电容。

    该附加电容是其他器件的去耦电容。  

    谢谢。

    噢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    在这种情况下、工作条件不再与数据表一致、数据表仅假定典型应用(10uF LDO 输出电容器)中指定的元件。 因此、某些数据表规格、例如 LDO 输出斜坡时间、可能会发生变化。

    由于具有额外的去耦电容、预计斜坡时间会增加。 3.3VD 轨在启动时会消耗大量电流、以便为大型去耦电容器充电。 LDO 短路电流限制功能将此浪涌电流限制为恒定值、以防止对器件造成损坏。 在浪涌电流恒定的情况下、输出斜坡时间将与+3.3VD 轨上的电容呈线性缩放:

    Isc = C * dV/dt => dt = C * dV/Isc

    假设短路电流限制的最小情况(ISC = 340mA)、输出斜坡时间可近似为:

    DT = C * DV/ISC = 100uF * 3.3/340mA =~970us

    谢谢、

    Gerard