This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:有关原理图和 PCB 的问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894567/tps62160-question-regarding-schematics-and-pcb

器件型号:TPS62160

您好!

我目前正在使用13.4V (4xLifePO4电池)构建5V/1A、在构建电路时、我不确定这是否是绘制 PCB 的正确路径。  

我有已连接的原理图和 PCB 设计。 但问题是、由于考虑到接地的引脚数为1-4、因此我很难在组织中放置组件。

你们能不能给我一个建议,更好的想法是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hojung、

    数据表中提供了布局指南。  请参阅第11节。