This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:关于电源相关建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893903/tps548a20-about-power-supply-recommendations

器件型号:TPS548A20

您好!

数据表中描述了以下内容。

1.如果客户遵循此陈述、则建议的工作输入范围为4.5V 至18V (VIN=VDD)。
这种理解是否正确?

2. 请告诉我为什么要分别描述 VIN 和 VDD 的规格。
即使 TPS548A20不支持分离轨、客户也不明白 VIN 和 VDD 为什么具有不同的规格。




此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 是功率级输入电压、即功率 FET。

    VDD 是控制电路的输入电压。  

    当 VDD 上连接5V 时、1.5V 的电压可连接到 VIN 并转换为较低的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。
    〉当 VDD 上连接5V 时、1.5V 的电压可连接到 VIN 并转换为较低的电压。
    但是、数据表规定:
    ”这些器件不适用于分离轨操作。 为了实现精确的高侧短路保护,VIN 和 VDD 端子的电势必须相同。”

    您的用法是否表明它牺牲了高侧短路功能?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    数据表注释出错。  TPS548A20没有高侧短路保护、旨在支持分离轨运行、其中 VDD 和 VIN 连接到不同的电位。

    TPS548A20使用其谷值电流限制和欠压保护(UVP)来防止输出短路造成的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miller、

    感谢您的友好支持。
    我通知客户、它可以与分离轨一起使用。

    >数据表注释出错。  
    内容是否会在下一个数据表修订版中进行更正?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不用客气。  是的、数据表将会更新。