This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求此设计替换 MIC33153

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS8268180, TPS82084, TPSM82821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893380/asking-for-the-design-to-replace-mic33153

主题中讨论的其他器件:TPS8268180TPS82084TPSM82821

大家好、

客户正在设计 MIC33153。
请提供更换 MIC33153的建议吗?

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC33153-4MHz-Internal-Inductor-PWM-Buck-Regulator-with-HyperLight-Load-20006223A.pdf

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    欢迎您在此处申请交叉参考、我们还提供了交叉参考工具 :https://bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=mic33153

    对于任何交叉请求、最好了解应用、输入电压范围、输出电压和所需的输出电流。  我们还需要了解任何必需的功能。

    如需了解基本的功能交叉参考、我建议使用 TPSM82821/2或 TPS82084。  TPS8268180系列可提供尺寸更小、集成度更高的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的反馈。 客户需要 MIC33153的比较表。

    您能为比较表提供帮助吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    让我根据您的具体需求定制比较。  我们可以通过电子邮件进行讨论。

    我提到的所有器件都比 Micrel 器件小。  TPS826xx 系列的集成度更高、无需外部组件-它是最简单且易于使用的模块。