This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:INH 引脚:能否将其他 IC 的 PGOOD 引脚直接连接到 INH 引脚?

Guru**** 2511955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894523/lmz31704-inh-pin-can-we-connect-the-pgood-pin-of-other-ic-which-is-open-drain-output-directly-to-inh-pin

器件型号:LMZ31704

我们能否将其他开漏输出直接连接到 INH 引脚的 IC 的 PGOOD 引脚? 或者我们是否需要在其路径中保留任何漏极开路器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很苛刻、是的、您可以将另一个器件的 PGOOD 直接连接到 INH 引脚。