This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:DDR4电压终端

Guru**** 2542200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894585/tps51200-ddr4-voltage-termination

器件型号:TPS51200

你(们)好

我使用 TPS512000作为电压终端
我的设计中具有 四 个有源 DDR 控制器的 FPGA
两个控制器连接到 DDR4 SODIMM (每个控制器连接到 SODIMM)
和两个控制器、每个控制器都有四个与 Fly by 拓扑连接的 DDR4组件

我的问题是:我必须 单独将一个电压端接连接到每个组、还是可以将两个 SODIMM 合并到一个电压端接控制器、将另一个控制器合并到两个组、使用 DDR4 Fly by 组件

此致
AMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ami:  

    可以使用一个 TPS51200来支持多个 DIMM 的 VTT 电压。 DIMM 的 VTT 可以连接在一起。  

    谢谢