This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:将1.35V 更改为1.5V 时、连接和规格确认

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894460/tps51200-connection-and-spec-confirmation-when-changing-1-35v-to-1-5v

器件型号:TPS51200

e2e.ti.com/.../8585.TPS51200.pdf

您好、专家、

客户希望将"1.35V"更改为"1.5V"(共三个位置)、您是否会帮助检查和建议是否需要更改任何连接(或电阻/电容)?

他们希望使原始函数保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、

    您能否提供原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我已附上 PDF、请仔细检查我的内容的第一行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenhua、  

    可以将1.35V 更改为1.5V。  

    谢谢