This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065-Q1:TLV62065和 TLV62065-Q1之间的差异

Guru**** 2508645 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894524/tlv62065-q1-difference-between-tlv62065-and-tlv62065-q1

器件型号:TLV62065-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV62065

您好、先生、

客户询问 TLV62065和 TLV62065-Q1之间的区别?

很明显、最大的区别在于 汽车级和热性能、但他们希望知道:

1.生产流程是否有差异?

2.可靠性方面是否有任何差异?

3.故障返回是否有任何差异?

4.使用寿命是否有差异?

5.使用 Q 级与无 Q 级相比是否有任何其他好处?

非常感谢、

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、TLV62065和 TLV62065-Q1器件之间的主要区别在于、汽车器件 Q 版本符合 AEC Q-100标准并具有不同的生产流程。 其他差异包括数据表中定义的 ESD 和热特性。 器件选择取决于应用要求。

    此致、

    Tanvee