This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:使能功能

Guru**** 2556940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894500/tps55288-enable-function

器件型号:TPS55288

大家好、

我在 使能引脚中找到一个 IUVLO_HYS 电流源。 如果我 通过 MCU 的 IO 引脚启用 TPS55288,源电流将流向?

谢谢!

王爱森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它将流入分压电阻器。 因此、进入 GND 的部分电流、进入 I/O 引脚的部分电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    是否可以通过移除所有电阻器将 MCU I/O 引脚与 TPS55288的 EN/UVLO 引脚直接连接?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    否、您必须至少在 I/O 和 EN 引脚之间添加一个 RC、否则在启用或禁用 IC 时将不会出现迟滞。  小尺寸0201 R 和 C 正常。