This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:具有0.95V 输出电压选项的 TLV757P

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TPS7A37, TLV759P, TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894137/tlv757p-tlv757p-with-0-95vout-option

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TPS7A37TLV759PTPS746

大家好、

是否有开发计划发布具有0.95V 输出电压选项的 TLV757P?

如果没有计划、我建议客户使用 TPS7A37或 TLV759P 提供1A 电源轨。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    目前、我们没有发布 TLV757P 固定0.95V 选项的活动项目。 请联系我了解客户详细信息、以便我们可以了解如何启动这项工作。

    您建议的替代方案很好、 我们 还提供 TPS746。  

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、John-San、

    谢谢。 我认为该项目的容量不够足以启动0.95V 选项器件。  

    我会向客户推荐 TPS746和 TLV759P。

    此致、

    Saito