This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894040/tps54620-tps54620

器件型号:TPS54620

您好!

 最大 TPS54620的输出电流为6A、但如果在接近100%占空比、+12V 输入和+12V 输出的情况下使用、最大值是多少 输出电流?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    在100%占空比下运行时、TPS54620仍可提供完整的6A 电流。 权衡是输出电压将随负载而下降、具体取决于 HS FET Rdson、电感器 DCR 和 PCB 布线电阻上的直流电压降。 输出电压为~Vin - Iout*R,其中 R 是输入和输出电压之间的所有电阻。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

      我有一个 TPS54620,它在输入引脚4/5/6位置烧坏。 输出端没有烧伤。

    烧坏是由过载导致的、有人在不关闭电源的情况下将另一个卡热插入此板。

     

    我无法理解为什么它在输入位置烧坏、而不是在输出位置烧坏。 您能向我解释一下原因吗?

     

    谢谢、

     

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    热插拔可能会在 VIN 或 PH 上导致过压应力。 如果最初的损坏点是从 PH 到接地(LS FET)、通常也会导致 HS FET 损坏、从而使 VIN 到 PH 接地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Tony