This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:产品更新

Guru**** 2518660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893758/tps61099-production-update

器件型号:TPS61099

TPS61099 (TPS610991)的1.8V 电压变体是否有生产更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rylan:

    最近、我们没有针对 TPS61099 1.8V 固定电压版本的计划。 您可以使用可调版本并将输出电压设置为1.8V。  

    顺便说一下、我们有具有2V 固定输出电压的 TPS613223A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Minqiu。

    如果没有生产计划、可能值得修改数据表。 我看到大约一年前有另一篇关于同一主题的文章。

    您提到的备用组件不能工作、因为需要1.8V 电压、并且还需要在 nA 中提供内部电流。

    您是否能够为可调版本推荐一个带有组件的合适电阻分压器、以便输出1.8V 电压? 这是否还会提供相同的电流特性?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rylan:

    感谢您的建议。 我们在数据表中列出的目的是检查是否有很多客户对1.8V 固定电压感兴趣。 不幸的是,还没有那么多。

    TPS61099的 IQ 相同。 您可以选择比建议更大的小尺寸电阻来减小空载电流、例如 Rdown= 1M Ω、Rup=800K。  

    我是否可以知道输入电压范围和负载条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这似乎足够公平、可以看到利益。

    感谢您提出的电阻器建议。

    输入电压为1.5V。

    负载电流为:

    • 典型值=~ 4μA Ω
    • 最大值=~ 40mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rylan:

    明白了。 TPS61099适用于此类情况、具有足够的电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。