This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:BQ25700A SMBus 地址

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893821/bq25700a-bq25700a-smbus-address

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好!  

我知道 bq25700A 的 SMBus 地址为09H。 我的问题是、我们可以调整 SMBus 地址吗? 我们希望通过1个 SMBus 接口控制2个 bq25700A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hollis、

    请参阅 BQ25713数据表第4页上的比较表。 SMBus 充电器都具有无法更改的相同地址。