This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:1.7V 阈值电压部件

Guru**** 2532490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894063/tps3840-1-7v-threshold-voltage-part

器件型号:TPS3840

大家好、

我有一位客户希望使用 我们的 TPS3840、并且需要1.7V 阈值电压。 通过查看数据表、可以看到表3中的一个可用选项。 他们特别关注 TPS3840DL17低电平有效版本、但通过查看可订购器件型号、此选项不可用、我们仅提供1.6和1.8V 选项。 您能否确认我们是否仍然提供1.7V 电压、或者如果没有、我们是否可以将其从数据表中删除以避免与客户产生任何混淆?

谢谢!  

BR、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    表3显示了 TPS3840的所有可能 OTP 选项。 请通过电子邮件与我们合作、我们可以根据客户的发布要求提出 DL17器件。 可订购版本是已为其他客户申请和发布的版本。

    谢谢、
    Abhinav。