This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600EVM:电源管理论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600EVM, UCC25600, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894201/ucc25600evm-power-management-forum

器件型号:UCC25600EVM
主题中讨论的其他器件: UCC25600UCC256403

您好!

我想设计我的第一个谐振转换器、并从 UCC25600EVM 的研究开始。

我还读取了 slup263并使用 UCC2564X 设计工具进行了计算、因为它比 UCC25600设计工具更精确。

最大的问题是变压器设计:

我看到评估板使用 Vitec P/N 75P8105、匝数比为17:1、未报告任何结构信息。 我想它是 PQ32/30。

如果材料为 N87、则计算出的磁化电感为1.5mH、而计算得出的是 calc。 页(和 slup263)显示210uH。

问题是:磁化电感应是否恰好是210uH、还是所需的最小值?

如何获得210uH? 有气隙?

 有关75P8105结构规格(线 AWG、线束等)的更多信息 我们不胜感激。

谢谢、此致、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    首先、对于新的谐振 LLC 设计、我们建议您使用 UCC256403、这是我们最新的 LLC 控制器。  与 UCC25600相比、该器  件的性能得到了许多改进、例如集成半桥栅极驱动器、HV 启动以及混合迟滞控制 www.ti.com/.../slua834a.pdf 的瞬态响应得到改善。

    75P8105是 UCC25600EVM 中使用的变压器、由 Vitec 设计。  如果您对此变压器设计的具体细节有疑问、例如所用的磁芯材料或导线、我们建议您联系他们。

    如果您对变压器结构有疑问(例如如何设计特定电感)、我建议您查看《磁性设计手册 》https://www.ti.com/seclit/ml/slup132/slup132.pdf

    在谐振 LLC 中、磁化电感用于确定谐振回路频率是多少。  电感的变化将移动理想工作点和相应的工作频率。  如果电感偏离所需值太远、则可能会导致转换器无法支持整个工作范围。  您可以使用 Excel 设计计算器来确定设计中的放大电感变化、并帮助确定绝对最小电感和绝对最大电感需要变化。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的快速支持。

    由于有了改进、我已经想使用 UCC25604X 系列、我唯一的疑问是该"复杂"控制器可能会过时、并且将来无法找到第二个来源。

    无论如何、我尝试使用不同的 Lm 值并理解边界。

    现在问题仅在于变压器、我将联系 Vitec。

    此致、

    Marco