This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1平衡设置

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894131/bq78350-r1-bq78350-r1-balancing-settings

器件型号:BQ78350-R1

尊敬的所有人:

我们的电池背不平衡(如果充电电压差大于40mV)。

什么是平衡窗口和最小值的实际设置? 默认值为100mV 和50mV、但此设置绝不会使芯片平衡电池。

您是否对这些值有任何建议(可以使用10mV 和5mV)?

或者、INR18650-35E 电池类型是否有任何典型值?

此致

Robert Steinbaauer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很难说-我们没有基于电池类型的典型值或建议值。 这通常是非常特定于应用的。 BQ78350-R1平衡算法仅在充电期间进行平衡、因此它在一定程度上取决于充电周期的速度、在一定程度上取决于电池平衡电阻器配置的平衡电流大小。  

    我认为、首先降低电池平衡最小值是有道理的。 40mV 的默认设置仅在测量的差值大于40mV 时平衡电池。

    此致、

    Matt