This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605-Q1:反馈电压容差是否正确?

Guru**** 2507635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894249/lm73605-q1-is-the-tolerance-on-the-feedback-voltage-correct

器件型号:LM73605-Q1

在数据表中、反馈电压容差为-1%和+2%-不对称。 我希望得到确认、因为直流/直流设计无法通过 WCCA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是什么规格?

    EC 表显示了 VFB 的以下内容:

    最小值= 0.987

    典型值=1.006

    Max=1.017

    这将提供典型值的-1.88%和+1.1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、谢谢大家。 将符号混在一起、表示+1%和-2%(四舍五入)。 您能确认这些数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、值正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你