This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:LDO 输出电容器

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893741/tps65916-ldo-output-capacitors

器件型号:TPS65916

数据表以秒为单位显示。 6.2.2.5如此

"μF 为每个 LDO 输出使用一个2.2 μ F 电容器。 请注意、此要求
不包括在负载上看到的任何电容、仅指在器件附近看到的电容。
可以支持放置在负载附近的额外电容、但终端应用或系统应如此
稳定性的评估。"

 

1.如何"评估稳定"?

2.如果我在 LDO 输出端放置一个10uF 的电容器、会发生什么情况?  LDO 是否会振荡?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    您好、我们通常建议通过可测量系统中相位裕度的 Bode100或 Venable 机器来测量稳定性。 尽管如此、与 LDO 相比、SMPS 电源轨通常更注重稳定性。 此外、为了实现稳定性、我们通常担心电容不足、而不是太大。 我看不到在 LDO 输出中使用10uF 电容器有任何问题。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natasha、

    好的、因此要清楚一点、即使 TPS65916数据表显示 LDO 输出上的 mx 电容为2.7uF、您现在认为10uF 应该正常。

    好的、我们将对其进行拍摄、看看会发生什么情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    通过超出最大电容值、我们无法保证 LDO 的性能规格。 这并不意味着 LDO 将无法工作。 由于这不是绝对最大规格 (数据表中规格的第一个表)、因此也没有损坏器件的风险。 我们建议使用较高的电容值、在系统中验证电压纹波、瞬态等是否满足您的要求。

    谢谢、

    纳斯塔莎