This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1电感值问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943974/lm25141-q1-lm25141-q1-inductor-value-question

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25141

您好、支持团队  

根据我的应用(Vin_TYP=24V、Vo=13.5、Io=10A、FS=440kHz)、选择了4.7uH 电感器来满足约30%的纹波电流。

但是、根据公式13、电感应大于10uH。

如果使用10uH 的电感器、则电感器纹波电流仅为13%。 这与假设的30%纹波电流相冲突。

LM25141-Q1能否在我的应用中与4.7uH 电感器配合使用? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、 当您固定频率时、Lm25141是固定的内部斜率补偿。 因此,当 Vout 较高时,为了避免次谐波振荡,您需要增加电感器。 因此、我建议客户可以仿真 TINA 或 PSpice、也可以在原型设计中选择10uH。