This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:关于输出电压选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893901/tps548a20-about-lout-selection

器件型号:TPS548A20

您好!

您能告诉我有关 Lout 选择的信息吗?
数据表中描述了以下内容。

当设计的纹波小于25%时、TPS548A20的运行有什么问题?

当 Webench 中的工作频率重置为1MHz 时、
对于建议的电感器值、纹波小于25%。
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/2299?AppType=None&O1I=12&O1V=1.05&Topology=BUCK&VinMax=12&VinMin=12&base_pn=TPS548A20

我认为 Webench 不考虑数据表第17页的内容。




此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25%至35%的纹波是经验法则、在纸上设计时效果良好。

     它往往会在电感与物理尺寸和输出纹波之间实现良好的折衷。

    获得具有 足够低输出电压纹波的电感器和输出电容器的可接受尺寸非常重要。

    较大的电感值会有许多绕组、并且物理尺寸会很大。   低值电感将具有大纹波、并且需要更多的输出电容来满足电压纹波要求。    

    在 webench 中进行了许多计算、以找到一个在尺寸、效率和瞬态/纹波性能之间实现良好平衡的良好解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。

    让我从控制环路的角度提出一个问题。

    TPS548A20是 Dcap3。
    我了解它是一个由比较器控制的转换器。
    纹波电流过小是否会影响控制系统?
    例如、
    与 Webench 仿真中一样、16%的纹波是否会影响控制系统(控制环路)?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS548A20确实使用 D-CAP3控制、但注入的纹波来自内部 RC 纹波发生器。  更大的电感器会通过要求更大的频率偏移来改变电感器电流、从而降低瞬态响应、但不应牺牲稳定性。

    一般而言、我建议在增大开关频率时减小电感器值以增大电感器纹波电流、但这并非绝对必要、它有助于更大限度地提高更高开关频率的尺寸和性能优势。