This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:BQ24196的输出电压控制

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943811/bq24196-output-voltage-control-for-bq24196

器件型号:BQ24196

我的要求是输入为5V、3A、 我需要备用锂离子电池。  在这两种情况下、我的输出应为3.3V:1)当我有5V 输入电源时;2)当我使用电池运行时  

我可以使用此部件吗?  如果是、请发送相关原理图和配置参数

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可能在 SYS 引脚上支持3.3V 输出、但 SYS 电压不会固定在3.3V。 请参阅8.3.2.1窄 VDC 架构和图10。 V (SYS)与 V (BAT)间的关系。

    谢谢、

    宁。