This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bq4050-为什么 FCC 会增加很多?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943549/bq4050-bq4050-why-does-fcc-increase-a-lot

器件型号:BQ4050

,专家

   例如附加的数据。  

   FCC 似乎一直在上升。 实际上、我的电池容量仅为6100mAh。

   为什么 FCC 会大幅增加? 它比电池放电柜获得的容量大得多。

     e2e.ti.com/.../bq4050_2D00_Why-does-FCC-increase-a-lot.zip

   

   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们看看您的数据、尽快返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    在估算正确的 FullChargeCapacity()(FCC)之前,系统必须经过充满电和完全放电周期。 FCC 也会受到电池温度变化的影响。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

       谢谢、等待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

       令人困惑的是、当电流较高时、FCC 会上升。 但是、在过去的两个周期中、在0.5c 充电和0.5c 放电时、FCC 仍然会上升、到这一次、温度已经下降。

       正如您所说、我向我们工厂的技术人员解释过、但他们说他们不能接受。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常的、在经过几个周期后、您不应该看到这种行为、FCC 会受到电池温度的影响。

    最棒的