This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:关于金属屏蔽信息

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513, TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894162/tps548a20-about-metal-mask-information

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件:TPS53513TPS53515

您好!

您能告诉我用于安装的金属面罩吗?

相对于焊盘、金属面罩开口是否有理想的孔径比?
或者 电路板上的热电极和焊盘之间的粘合比是否有目标值(xx%)?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您在帖子中包含了推荐焊锡膏模版的机械制图。  这位于数据表的第37页

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a20.pdf#page=37

    散热焊盘的建议模版开孔为6 0.85mm x 0.85mm、采用2 x 3阵列、间距为0.2mm。  这为回流后的覆盖率达到约65%提供了足够的士兵、并改善了焊料分布。

    TPS53513和 TPS53515采用相同的3.5mm x 4.5mm 四方扁平无引线(QFN)封装、并使用相同的建议焊锡膏开口。