This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:关于效率@24V 输出/3V 输出

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894160/tps61165-about-efficiency-24v-output-3v-inpiut

器件型号:TPS61165

您好!

 关于 TPS61165的效率、我的客户提出了一个问题。

它们的条件如下。

VIN 3.0V

Vo)24V(21.7~25.6V

IO 80mA

(问题)

在上述情况下、这些条件下的效率是多少?

我估计它将小于数据表图2中的大约89%

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

      很抱歉、我们没有特定应用规格下的此类详细数据、我建议在此条件下应用我们的 EVM 和测试。  

    BR

    肖恩