请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82085 主题中讨论的其他器件:TPS735、
大家好、
客户正在努力实现 TPS82085和 TPS735、现在正在研究焊盘图案。 他们在那里发现这两项建议之间存在差异。 您能否评论一下为什么这两款器件有不同的建议?
TPS82085:焊盘图案=阻焊层限定(为获得最佳制造结果,数据电池10.1„…”)
TPS735:焊盘图案=非阻焊层限定(首选)
谢谢、
Franz