This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:Bq 24650混合充电控制器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893891/bq24650-bq-24650-hybrid-charge-controller

器件型号:BQ24650

您好! 我基于 BQ24650制造100Ah 12V 铅酸电池混合充电控制器、该控制器可通过太阳能电池板和 AC-DC 电源供电进行充电。 我能否简单地通过二极管 parralel 将交流/直流电源连接到太阳能电池板? 什么是我 需要的电源的电压和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以在二极管或配置中连接输入电源、以便输入电源是2的较高者。 请注意、在高输入电流下、这会导致显著的功率损耗。 假设在阳光下您优先考虑太阳能电池板、那么我会选择电源电压小于太阳能电池板的 OCV 但大于 MPP。