请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好! 我基于 BQ24650制造100Ah 12V 铅酸电池混合充电控制器、该控制器可通过太阳能电池板和 AC-DC 电源供电进行充电。 我能否简单地通过二极管 parralel 将交流/直流电源连接到太阳能电池板? 什么是我 需要的电源的电压和电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.