请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54340B 大家好、
我的客户希望在以下情况下估算最大 Iout。 您能告诉我一个公式来计算条件下的 Iout Max 吗?
如果您告诉我有关方程的任何文档链接、那会很好。
拓扑:反相降压/升压
器件:TPS54349B (OCP:5.5A 典型值)
输入电压:5V
输出电压:-12V
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望在以下情况下估算最大 Iout。 您能告诉我一个公式来计算条件下的 Iout Max 吗?
如果您告诉我有关方程的任何文档链接、那会很好。
拓扑:反相降压/升压
器件:TPS54349B (OCP:5.5A 典型值)
输入电压:5V
输出电压:-12V
此致、
Takashi Onawa
请参阅应用手册 SNVA856。
我随函附上是为了方便您
e2e.ti.com/.../Working-with-inverting-buck_2D00_boost-converters-_2800_1_2900_.pdf