This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高侧电流感测"保险丝更换"用于电源

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894017/high-side-current-sense-fuse-replacement-for-mains-power

主题中讨论的其他器件:AMC3301

您好!

我正在寻找一种可以替换电源保险丝的设计。

我们已经尝试过市场上的许多断路器开关、这对我们来说是不可行的。

这需要由115VAC/230V 交流侧供电、因此我不能确切地确定这是如何工作的...

我想使用一个高侧电流感应电阻器、通过放大器测量电压。  一旦电压(电流)达到设定的电平、输出就会变为高电平、从而打开机械继电器。

电流感应放大器需要某种类型的隔离技术。 使用交流/直流转换器为放大器供电...

我想知道有人可能已经这样做了吗?  是否已经有能够满足至少部分需求的封装/设计?

谢谢!

Scott   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    对于使用分流器进行高侧电流感应、可使用 AMC3301来实现。 这是一款输入电压为+/-250mV 的精密隔离放大器。 此外、它还集成了直流/直流转换器、您可以从中获得隔离式电源来进行精确的感应。 这将是实现您所需内容的最简单和最简单的方法。  

    此致、