This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:当 Vin 为低电平时、反馈电路运行

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894072/lm5575-feedback-circuit-behaves-when-vin-is-low

器件型号:LM5575
主题中讨论的其他器件: LM5164

您好!

我们在新项目中使用了 LM5575。

我计算了15V 输出的反馈电阻器、最小输入电压为17.5V。

我的问题是,LM5575作为15V 反馈电阻器的行为是怎样的?

在仿真中、我发现只有输出电压降至14.5V、而不是15V。 (我无法在仿真中看到纹波)

并且、

根据 LM5575数据表、调整最小输入电压(17.5V)。 我们必须 选择200kHz 至250kHz 的频率范围。

但是、由于 EMC 要求、我们决定了450Khz 的频率范围。 因此、对于450Khz、最小 Vin 应为20V。

在这里、我的问题是、由于输出电压为15V、输入电压为17.5V、LM5575的行为是怎样的?  

谢谢、

Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasu、

    它似乎是在接近压降条件的情况下工作。 如果在 Vin 减小(或 fsw 增大)时达到最短关断时间条件、则输出电压将相对于其标称设定点以较低的电压工作。

    这里的另一个选择是 LM5164 100V/1A 同步降压转换器、因为它可提供极低压降性能。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的快速响应!

    相对于其标称设定点、输出电压运行在一个较低的电压上-这对我们的电路来说不是一个问题。 因为我们的另一个输入范围是12.5V 到甚至更高、即使我也得到14V、也没有问题。

    由于 Vout 小于设置电压、LM 将不会进入分流模式、还是处于任何情况 ?  

    和建议的备用组件:实际上,我们必须考虑只将组件释放到 Bosch。 所以,我没有权利考虑另一个成分。

    谢谢、

    Srinivasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、一旦达到500ns 的 toff-min、Vout 将仅在低于其标称设定值的情况下工作。 查看数据表中的相关部分-您还可以查看 EVM 的操作。

    此致、

    Tim