This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ79600-Q1:无法唤醒桥接板

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943551/ccs-bq79600-q1-not-able-to-wake-up-bridge-board

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79600EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我无法在 SPI 模式下唤醒此 IC。我无法获取 CVDD 和 DVDD 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    您能否澄清您是使用定制板还是 BQ79600-Q1 EVM? 如果您使用的是定制板、您能否共享原理图? 此外、您如何尝试唤醒器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    我使用的是 BQ79600-Q1 EVM 板。我们使用12V 输入电源和3.3V 输入电源为 VIO 的器件供电。 实际上、我 在 DVDD 引脚上获得的阻抗非常小、接地阻抗约为1 Ω 至15 Ω。 接通电源后、DVDD LED 不会亮起。 如果我们通过 USB 为任何器件提供唤醒序列、那么电路板也无法唤醒。 是否可以使用12v 和3.3v 电源独立测试此电路板? 我将按照用户手册 sluc57的建议保留所有跳线。我已经测试了安装条件为 R7和 R9、未安装 R8和 R10电阻器的电路板、反之亦然。 如果 IC 变差、请提出建议。 CVDD 和 DVDD 在输出端都不起跳。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    与 BQ79600EVM 的默认通信是 UART。 如果您想使用 SPI、则需要取消配置 R7和 R9以及短接 R8和 R10。 您能不能澄清一下、这是您尝试过的吗? 另外、请确保在启动 GUI 时选择正确的通信选项。 您是如何在 GUI 中唤醒器件的?

    此致、