This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61225:电池单元反极性保护?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893712/tlv61225-battery-cell-reverse-polarity-protection

器件型号:TLV61225

使用单个 LR44和 TLV61225设计电池供电设备、但 SMT 电池座不会阻止用户颠倒插入电池。  输入侧是否有任何集成保护以防止损坏?  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    对于我们的器件、有一个从 GND 到 VIN 的集成二极管。 如果电池倒置、电流将流经该二极管。 太糟糕了。  

    您可以添加一个二极管来抑制与 VIN 线路串联的反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流过二极管的电流是否足以损坏 TLV61225?  我怀疑 LR44的短路电流可能为200mA、在1.5V 时、需要300mW 的散热。 结温为231C/W 时、器件在这种情况下可轻松达到100C 的环境温度。

    谢谢您、我认为串联的肖特基是最佳解决方案、不会增加任何额外的泄漏、从而导致电池待机寿命的浪费。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    添加串联的肖特基是一种有用的解决方案、但可能会随着正向压降而降低效率。

    如数据表"绝对最大额定值"中所示、最小 Vin 引脚电压为-0.7V IC 将面临损坏风险。

    如果您更关心如何保护 IC、则可以在 GND 和 VIN 之间添加一个外部肖特基二极管。  但它不会节省电池电量、因为它接近于电池输出短路。 并且可能具有一些额外的泄漏电流。  

    这两种解决方案都有优点和缺点。 这是一种折衷。