This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494IDR Vcc

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943664/tl494-tl494idr-vcc

器件型号:TL494

您好!

请参阅我想知道的问题、并帮助回答、谢谢

1.我的客户发现、无论 Vcc 电压输入从12V 到15V、它都会通过探针在 Vcc 引脚上看到10V、IC 内部是否有钳制电压的器件?  

2.不论近年是否因旧型号而更改版本,有必要确认原设计不受其更改影响。

3.对于 TI,您是否曾使用 KA7500C 作为对手,并已做过比较数据? 如果是、请提供我们。

此致

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock!  

    感谢您的参与和对 TL494的关注! 请参阅以下我的答案:

    1. 通常、对于这些器件、有一个内部钳位二极管、但这不应影响在引脚上测量的 VCC。 是否有任何外部器件可以钳制电压? 或者、它是否可以像示波器那样简单、但不能重新采集?  

    2. 在过去几年中、有几个变更通知已发送给客户。 未对功能进行任何重大更改、器件仍能在数据表规格内正常工作。  

    3. 我们没有与 KA7500C 进行比较的数据。  

    再次感谢您的联系、我希望这些信息能有所帮助!  

    Aidan Davidson