This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5927-Q1:我想使用300mA 的标称 LED 电流分别点亮180个 LED

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5927-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893934/tlc5927-q1-i-want-to-light-180-leds-individually-with-a-nominal-led-current-of-300ma

器件型号:TLC5927-Q1

您好!


我被要求执行一个项目、该项目包含分别照明180个 LED、标称 LED 电流为300mA。

我曾想过将 TLC5927-Q1驱动器与输出端的一些晶体管一起使用、以便为 LED 提供更多功率。

对于 VLED、我想使用5V 线性稳压器

如果点亮如此多的 LED 是正确的事情、那么每个 LED 和线性稳压器的电流是如此大、您能指导我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miguel,

    我想确认两点:
    每个 LED 为1)300mA

    2) 2)您希望使用 TLC5927-Q1作为控制器来控制晶体管基极

    您能否提供项目的一些详细信息。