This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP0212D:尝试避免外部同步电路

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP021212D, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943049/dcp021212d-trying-avoid-external-sync-circuit

器件型号:DCP021212D
主题中讨论的其他器件: DP83826I

大家好、在查看 DCP021212D 数据表时、可以看到最多可同时同步8个器件。  我想避免使用外部同步电路、因此我可以使用4个独立器件吗?  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我不理解您想要做什么。 您是否正在尝试将它们全部悬空或绑定在一起?

    在没有外部时钟的情况下、这两种方法都应该正常。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们已辞职、将一些自举电阻器插入 PCB 布局、尤其是三个自举电阻器、以设置  MAC 模式和 PHY 地址、在您的帮助下、我们已经清楚地知道、这些少数自举电阻器是不可避免的、必须包含在已经封装的 PCB 布局中。

    这只是 DP83826I 的一个单独问题。 我想确保当 SMI 位的"Type"列中有"R/W、strap "时、这意味着我可以通过 SMI 覆盖设置值。

    在特定情况下、我查看的位位于寄存器 BMCR (寄存器地址0)中、特别是位8双工模式中。

    • 自举值锁存后、我是否可以通过 SMI 覆盖此自举值、即通过 MDC + MDIO 覆盖?
    • 如果您可以确认通过 SMI 覆盖该设置值、那么在同一寄存器 BMCR (地址0)中的位12 (自动协商使能)和位13 (速度选择)也是可行的、我也会喜欢它。

    内部下拉电阻器会将其默认为"Auto Negotiation Disable"(自动协商禁用)"Speed 10M"(速度10M)"Half-Duplex"(半双工)模式、这不是我想要的模式、因此我必须在自举值锁定后通过 SMI 覆盖。 请告知我是否可以通过 SMI 覆盖这些设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我不知道该器件。 这不属于我们的器件覆盖范围。 请使用该器件型号打开一个新的线程、以便您获得适当的支持。 他们会相应地返回给您。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉以前发布了错误的 E2E 主题。  对于 DCP 以及您的初始问题、只需确保 您可以通过 synctpin 同时连接多达八个 DCP、而无需外部时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我想确保我正确理解您的问题。 您的第一个问题是关于四个 DCP02的。
    你刚才说了八个...? 您能否澄清您的应用/问题?

    谢谢、
    Alejandro